This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:AWR2944

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553597/awr2944evm-awr2944

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR2944PEVM

工具/软件:

尊敬的 TI 技术顾问、

在浏览文章“EVM 用户指南:AWR2944EVM、AWR2944PEVM“时、我注意到“水平 3dB 波束宽度约为±30 度“。 为什么水平 3dB 波束宽度为±30 度、但可以检测到±60 度?的最大范围

非常感谢。
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    EVM 用户指南中的信息是测量且正确的

    谢谢你
    Cesar