This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:是否可以使用 DCA1000EVM 使用 DDM 模式进行原始数据采集?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, DCA1000EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551575/awr2944evm-is-it-possible-to-use-ddm-mode-for-raw-data-capture-with-the-dca1000evm

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR2944

工具/软件:

TI 工程师您好!  

我正在使用 AWR2944EVM 的 DDM 演示的嵌入式代码。 为了了解我更好地利用的数据、我将 AWR2944EVM 连接到 DCA1000EVM、将原始数据流式传输到 PC 以进行后期处理。 但在我看来、mmWaveStudio 仅允许在 TDM 模式下进行数据捕获、例如、CLI 的.cfg 文件中存在的许多 DDM 特定配置都无法通过 mmWaveStuio 访问。  

因此、我想问您是否可以使用 mmWaveStuio 收集数据、以便在 DDM 模式下进行后处理? 如果是、则如何访问此模式?

此致  

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    您可以使用 mmWave Studio 使用演示中使用的相同 DDM 配置来配置器件。 或者、您可以在 SDK 演示中启用 ADC 数据的 LVDS 流并使用 DCA1000 捕获 ADC 数据。  要捕获原始 ADC 数据、用户可以使用 DCA1000 CLI 工具、网址为 \mmWaveStudio\PostProc 路径;DCA1000EVM_CLI_Record.exe 和 DCA1000EVM CLI_Control.exe。 遵循 \mmWaveStudio\ReferenceCode\ DCA1000\Docs\ Software_User TI_DCA1000EVM_CLI___LW_AT__Guide.pdf 文档、用于使用这些工具。

    因此、我想问您是否可以使用 mmWaveStuio 收集数据、以便在 DDM 模式下进行后处理?

    mmWave Studio 后处理脚本不支持 DDM 配置。  

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    感谢您的答复。 请说明 以下几点:

    您可以使用 mmWave Studio 使用演示中使用的相同 DDM 配置来配置器件。

    我已尝试 在该.cfg 文件中使用的 mmWaveStudio 中手动设置参数: “C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\awr294x\mmw\profiles\dDM_awrawr2944\profile_3d_3Azim_hightx_dmax.dmac。 但是、我没有找到.cfg 文件中使用的某些设置的选项卡、例如压缩设置、DDM 的每 TX 相位代码设置等  

    此外、我面临的问题是 AWR2944 似乎有 2 个 LVDS 通道、并且 mmWaveStudio 的用户手册中指出:“此外、请注意 RX 通道编号和 LVDS 通道编号应该匹配。 例如、如果用户需要来自 RX 通道 1 和 3 的数据、则启用的 LVDS 通道应为 1 和 3“。 因此、我知道我只能使用 2 个 RX 通道、而 DDM 演示默认使用所有 4 个 RX 通道。  

    考虑到这一点、我如何解决这些问题、以便使用与我的.cfg 文件相同的设置从 mmWaveStuido 运行会话?

    或者、您也可以在 SDK 演示中启用 ADC 数据的 LVDS 流式传输、并使用 DCA1000 捕获 ADC 数据。

    我理解、在此替代方法中、我完全不使用 mmWaveStuio。 我更确切地说是从 CCS 刷写 AWR 并传递一个.cfg 文件、然后 DCA1000 将捕获原始 ADC 数据并流式传输到我的 PC。 我对这个想法的理解是否正确?  

    此致

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我已尝试 在 mmWaveStudio 中手动设置此.cfg 文件中使用的参数: “c:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\awr294x\profiles 但是、我找不到.cfg 文件中使用的某些设置的选项卡、例如压缩设置、DDM 的每 TX 相位代码设置等。 

    mmWave Studio 将配置雷达前端  您在 mmWave Studio 中找不到与处理链相关的配置。

    此外、我遇到的问题是 AWR2944 似乎有 2 个 LVDS 通道、mmWaveStudio 的用户手册指出:“此外、请注意 RX 通道编号和 LVDS 通道编号应该匹配。 例如、如果用户需要来自 RX 通道 1 和 3 的数据、则启用的 LVDS 通道应为 1 和 3“。 因此、我知道我只能使用 2 个 RX 通道、而 DDM 演示默认使用所有 4 个 RX 通道。  [/报价]

    您应该能够使用 4 个 Rx 通道和 2 个 LVDS 通道。

    [报价 userid=“635100" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551575/awr2944evm-is-it-possible-to-use-ddm-mode-for-raw-data-capture-with-the-dca1000evm/5970994 我理解、在此替代方法中、我完全不使用 mmWaveStuio。 我更确切地说是从 CCS 刷写 AWR 并传递一个.cfg 文件、然后 DCA1000 将捕获原始 ADC 数据并流式传输到我的 PC。

    应使用 lvdsStreamCfg CLI 命令启用 LVDS 流式传输。  

    lvdsStreamCfg –1 0 1 0(用于启用 ADC 数据流)

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    感谢您的答复! 您能否说明一下我在哪里可以阅读有关使用 LVDS 在 CCS 中运行演示的文档? 我在 MCU+ SDK 用户指南中找到了这一点、但非常模糊(只有 AM273X 的部分更加精确):

    此外、为了确认我的理解:如果使用 CLI 命令启用 LVDS 流式传输、我不需要在 mmWave Studio 中配置任何内容、对吗? 我的假设是、我可以在调试模式下从 CCS 刷写演示、通过传递.cfg文件来运行演示、并在运行期间使用 DCA 捕获原始数据。 是这样吗?

    此致、

    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    您可以通过 CLI 启用 LVDS 流式传输(在前面的答复中提到)。

    要使用 DCA1000 捕获 ADC 数据、  

    1. 使用  C:\ti\mmwave_studio_03_01_01_00\mmWaveStudio\PostProc 中的 DCA1000EVM_CLI_Control.exe 以在*。bin 文件中记录数据。
    2. 按给定序列执行以下命令:
      1. FPGA (用于将 DCA1000 与 PC 连接和配置)  
        • DCA1000EVM_CLI_Control.exe FPGA cf.json
      2. 记录(用于提供有关数据包延迟的信息)
        • DCA1000EVM_CLI_Control.exe 记录 cf.json
      3. START_RECORD(用于开始数据采集)
        • DCA1000EVM_CLI_Control.exe start_record cf.json

      有关 DCA1000EVM cli_Control.pdf“ Software_User 文档的更多信息、请参阅“C:\ti\mmwave_studio_03_01_01_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000o\Docs\TI_DCA1000EVM_CLI_Guide.pdf“和“C:\ti\mmwave_studio_03_01_01_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\TI_CLI_CLI_DOCSOL.Guide.pdf“ Software_Developer 文档。

    此外、为了确认我的理解:如果我使用 CLI 命令启用 LVDS 流式传输、我不需要在 mmWave Studio 中配置任何内容、对吗? 我的假设是、我可以在调试模式下从 CCS 刷写演示、通过传递.cfg文件来运行演示、并在运行期间使用 DCA 捕获原始数据。 正确吗?

    是的、您回答正确。

    此致、

    Samhitha