This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:2944 CANSBL CAN&'t startup

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553343/awr2944-2944-cansbl-can-t-startup

器件型号:AWR2944
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我想在我的工程中使用 cansbl 演示、我尝试使用演示 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mcu_plus_sdk_awr294x_10_00_00_07\examples\drivers\boot\sbl_can_uniflash、存在一些问题:

1、 `s`此工程时、签名过程出现问题、修改脚本 mcu_rom_image_gen.py 的 g_openssl3_x509_template、删除额外的扩展、仅保留`dwrev`& ebu 扩展名、我成功构建工程、但修改是否 正确?

2、我使用 uniflash 而不是 python 来刷写 SBL 和应用映像、但当我在 QSPI 模式下启动电路板时、SBL 和 appimage 不会启动、从 UART 无法捕获任何数据、这是由问题 1?还是其他任何原因引起的?

 

3、我可以在 CCS 中调试 SBL 工程、尝试进行调试、但在加载工程时、它会开始运行、不显示符号和恢复按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、强先生、

    这是用于安全器件吗?
    您是否也可以使用 makefile 来编译该文件、并确保根据用户指南具有正确的 openssl 版本?

    我们已尝试构建它、但在您需要更改任何签名脚本时不会遇到任何问题。

    此致、
    Saswat Kumar