This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:有关错误代码 07 的芯片激活问题

Guru**** 2582815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546402/awr2944-chip-activation-issue-about-errorcode-07

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好专家

  我们在车载雷达中使用 AWR2944BS 芯片、为了满足客户的需求、我们需要在 Xmodem protocal 编程之前激活这些芯片。

但随着大规模生产、我们经常遇到一个问题、即 UART 在激活期间通常会记录错误代码 07  

 我对该错误代码进行了调查、详细信息如下:

接下来是直流上电序列:

1.为雷达 PCBA 提供 12V 直流电源

2.延迟 500ms  

3.为激活电路供电的直流电源电压为 1.7V(specification)0.05V±

4.延迟 1000ms

5.通过 Xmodem 协议传输数据  

6. 1.7V 电源关闭

7.延迟 1500ms

8. 12V 电源关闭  

我还使用示波器探测 1.7V 信号、详细信息如下:

对于错误代码记录、详细信息如下:

e2e.ti.com/.../fail.txt

我想知道在 直流电源接通序列中是否有导致此 07 问题的错误?  

这些 直流电源开启顺序是否正确? 除此之外、是否还有其他可能导致该问题的因素?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geng:

    联系我们的硬件专家来检查直流上电序列。 我们硬件团队的某个人将对此做出响应。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家

      我期待着你的答复。 此 07 错误代码与 1.7 VPP 无关吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geng:

    是、此错误代码表示存在 Vpp 问题。 如果 Vpp 不正确、硬件将尝试多次写入 EFUSE、这将导致此故障。  

    此致、

    Shruti