This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:MSS Logger 引脚 (IWR6843AOPEVM + mmWaveICBOOST) 上没有数据、无法识别 guiMonitor 命令

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550366/iwr6843aopevm-no-data-on-mss-logger-pin-iwr6843aopevm-mmwaveicboost-and-guimonitor-command-not-recognized

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

工具/软件:

我使用的是安装在 mmWaveICBOOST 载板上的 IWR6843AOPEVM、它们运行 3D 人员跟踪演示。 我正在尝试通过 UART 将 tlv 点‑云数据直接从“MSS 记录器“引脚 J6.9 发送到 STM32 以进行解析。 但是、当雷达正在运行时、我可以看到该引脚上没有活动。

为了进行调试、我尝试guiMonitor在配置文件中添加一行。 我的理解是、此命令在 UART 上启用不同的 TLV 输出、但当我通过 CLI 端口发送它时、器件会以“无法识别命令“进行回复。 所有其他 CLI 命令(例如,等)均sensorStartprofileCfg按预期工作。

‑参考、我已从 Radar Toolbox 中刷写了 3D 人员计数演示。 器件正常启动并响应配置命令、但我似乎无法在 MSS LOGGER 引脚上获取任何数据、并且guiMonitor被拒绝。 SOP 开关处于功能模式、电路板正确加电、并连接到 mmWaveICBOOST 板上的正确引脚。 我还能够在 STM32 上的 921600 上通过相同的设置接收 UART 数据、使用额外的 MCU 来模拟发送数据。  

我的问题是:

  • guiMonitor‑是否仅适用于 Out‑of Box 演示? 它在人员‑计数或占用‑检测实验室中是否不受支持?

  • 哪些固件/实验室实际使用 MSS LOGGER 引脚进行数据输出? 我‑刷写‑μ s Box 演示(或其他特定的演示)以在记录器端口上获取 UART 数据吗?

  • ‑我想继续使用人数统计演示、是否有办法在记录器 UART 上启用数据、或者我是否需要修改源代码?

有关使用哪个演示或如何配置 UART 输出的任何指导都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我对延误深表歉意。  

    您是否已经在将电路板连接到计算机并使用可视化工具的情况下成功运行人员跟踪实验室?  

    您在电路板上的开关设置是什么? 要在 ICBOOST 的 J6.9 上启用数据输出、需要特定的开关设置。 我相信您在 ICBOOST 上需要 S1.2 打开、S1.3 关闭。  请使用 MMWAVE-ICBOOST 原理图(链接)进行确认。  

    该命令是否仅适用于 Out‑of Box 演示? 它在人员‑计数或占用‑检测实验室中是否不受支持?

    这不仅是开箱即用演示、实际上大多数演示都支持 guiMonitor 命令;但是、人员跟踪演示...不支持。 在该演示中、仅支持默认输出的特定 TLV。

    哪些固件/实验室实际使用 MSS logger 引脚进行数据输出? 我只能刷写‑‑μ s Box 演示(或其他特定演示)以在记录器端口上获取 UART 数据吗?
    是否有办法在记录器 UART 上启用数据、或者我是否需要修改源代码?

    这不是特定于固件/演示的、任何演示都应该能够在不更改任何软件的情况下将数据输出到该引脚。 您只需确认 MSS_LOGGER 连接到 J6.9 引脚而不是 XDS110(适用于 USB 端口)。

    此致、

    Josh