This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:关于 FECSS 固件补丁的许可证范围和适用文件的说明

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549356/iwrl6432aop-clarification-on-license-scope-and-applicable-files-for-fecss-firmware-patch

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

关于“xwrL1432、xwrL6432 的 FECSS 固件补丁“、清单文件指示许可证类型 TI 文本文件的应用位置为【已安装】/$SDK_FIRMWALM\firmware Install_Folder。
此许可证类型下的适用文件仅是位于\firmware\mmwave_dfp\rfirmware 的 SDK 安装文件夹中的.bin 文件是否正确、具体来说:
mmwave_rfs_patch_rprc.bin
mmwave_rfs_patch.bin
如果有任何其他适用的文件、请您指出、我将不胜感激。

参考的 SDK/文档:

MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01
MMWAVE_L_SDK_05.xx.xx.xx_manifest.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    如果这是清单中所说的,我希望这些文件只在许可证文件下。  但是、我们将在内部进行检查、并在一天或两天内提供更新。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的留言、Santosh。 感谢更新、期待尽快收到您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    很抱歉、他们在这里延迟了回复。 这确实是正确的。

    此许可证类型下的适用文件是否仅是位于 SDK 安装文件夹\firmware\mmwave_dfp\rfsfirmware 中的.bin 文件、具体来说:
    mmwave_rfs_patch_rprc.bin
    mmwave_rfs_patch.bin

    此外、虽然清单表中似乎没有提到这一点、但  firmware\mmwave_DFP\下的其他文件(例如 FECSSLib 和 mmWaveLink) 是 BSD-3-clause 许可证。  

    此致、

    Josh