This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:TX 退避的精度

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552955/iwrl1432-accuracy-of-tx-backoff

器件型号:IWRL1432


工具/软件:

您好、

从 ICD 我们知道  1LSB:0.5dB 对于 TX 退避设置。 我的客户想知道 TX 退避设置的精度。 您可以提供帮助吗?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我预计 TX 退避与预期值不会有很大偏差。  客户要求退避精度的原因是否具体?  他们是否看到了他们意料之外的任何波动?

    此致、

    Santosh