Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户正在尝试运行他们通过 Uniflash 加载的程序。
它们在其 IWR1443BOOST (ES3.0) 板上刷写毫米波演示并使用毫米波 SDK v2.1。
它们连接跳线 SOP0 和 SOP2 以用于闪存编程模式、并通过 Uniflash GUI 将 xwr14xx.bin 文件写入 metaimage。
在断开电路板的电源后、他们会移除 SOP2 跳线以启用功能模式并连接到电源。
然后、这些用户通过 TeraTerm 连接 User UART COM 端口并发送 sensorStop 命令、但没有响应。
他们还尝试添加以下代码来点亮 main.c 文件中 mmwDemo_initTask 内的 DS3 板载 LED、但 LED 未亮起。
/* Initialize the GPIO */ GPIO_init (); GPIO_write (SOC_XWR14XX_GPIO_2, 1U); //DS3 LED
您有任何意见或建议来进行调试吗?
此致、
Mari Tunnoa