This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1133-Q1:NSM2117-40B5FH-Q0SWR 更换

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126-Q1, TMCS1133, TMCS1126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552726/tmcs1133-q1-nsm2117-40b5fh-q0swr-replacement

器件型号:TMCS1133-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMCS1133、TMCS1126-Q1、 TMCS1126

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 Preh 询问他们是否可以使用 TMCS1133A2AQDVGRQ1 替换 NSM2117-40B5FH-Q0SWR? 如果没有、请推荐合适的替换件? 谢谢

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowie、  

    感谢您发送编修。  

    您能为我提供此器件的规格、封装尺寸和引脚排列列表、以便我找到合适的替代产品吗?

    DigiKey 上没有可用的数据表、也没有相应的页面。

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    随附的数据表: e2e.ti.com/.../NSM2117_2D00_40B5FH_2D00_Q0SWR.pdf

    另外、请帮助检查灵敏度、输出电压温漂、精度水平、隔离电压等关键参数是否与 Novosense 器件兼容?

    2.5V 的双向和单向零电流输出的检测电流是多少?  

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowie、  

    感谢您提供数据表Slight smile

    遗憾的是、TMCS1133 并非引脚对引脚兼容。 这是否会给您的客户造成问题?

    我建议使用 TMCS1133 的重点型号、但您将看到双向和单向范围:

    我们的精度规格提到方式与 novosense 不同、但通常要严格得多。例如、我们的灵敏度误差最大为 0.4%、但在 25°C 下、novosense 在整个温度范围内为 2%。  

    我附带了一个误差计算器、您可以与您的客户共享该计算器、以便他们了解预期的误差量。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

    e2e.ti.com/.../TMCS1133-Error-Calculator-with-Lifetime-Drift.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    我们可以推广 TMCS1126-Q1 吗? 客户询问的  TMCS1126-Q1 带宽为 500kHz、但 Novosense 器件为 1MHz。 不同的带宽是否会对他们的应用产生副作用、他们需要注意哪些方面?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowie、

    它们可以使用 TMCS1126、具体取决于其输入信号。  

    根据经验、它们应测量的最大频率是器件 BW 的 1/2。  

    如果输入低于 250kHz、则可以使用 TMCS1126、但响应速度比 TMCS1133 和 1MHz Novosense 器件更慢。

    此致、

    Joe