This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:功能异常问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553855/hdc2010-functional-abnormal-issue

器件型号:HDC2010


工具/软件:

尊敬的先生:

我的客户使用 HDC2010 在暗室中进行测试。

在测试过程中、他们发现某些器件突然读取了异常低的温度值。

您能否回顾此案例并提供一些意见? 谢谢!

===代码设置===

UINT8 AucRegAddr[]={0x07、0x0A、0x0B、0x0D、0x0E、 0x0F};

UINT8 AucRegData[]={0x70、0x3E、0xB3、0xC0、0x74、 0x01};

================

室温测试条件 (50C 95%RH) 和正常装置(编号 113)。

No.113 单元日志文件:e2e.ti.com/.../113HotandHumid.txt

140 号装置:

No.140 单元日志文件:e2e.ti.com/.../140HotandHumid.txt

135 号装置:

No.135 单元日志文件: e2e.ti.com/.../135_5F00_HotandHumid.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henry、

    由于这一切都是在高温和潮湿测试期间发生的、您是否检查了冷凝情况? 水滴进入焊球下方并接触传感器可能会导致类似的奇怪行为。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森