This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60:LM60 传感器的成型引线版本、温度范围为–40 至+125°C。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553678/lm60-formed-leads-version-of-lm60-sensor-with-temperature-range--40-to-125-c

部件号:LM60


工具/软件:

我们正在尝试订购温度范围为–40°C 至+125°C 的 LM60 成型引线选项。  
我看到了此表中的选项。  

但订购信息表不显示该选项。  

您能告诉我如何订购–40 到+125°C(新芯片)范围的成形销售线索版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamanth:

    LM60BIZ/LFT3 的新器件版本不是与旧器件版本分开的可订购版本。 现有材料的库存将首先耗尽、然后新芯片将制造并发货。 到目前为止,我不知道什么时候会这样。  

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森