This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:OUT A 和 B 无输出波

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547617/tuss4470-out-a-and-b-no-output-wave

零部件号:TUSS4470


工具/软件:

TUSS4470_GPIOA (&hspi1、Write_Register、GPIO_PIN_4、DEV_CTRL_3、0x00);

DEV_CTRL_3、0

MODE0

TUSS4470_GPIOA (&hspi1、Write_Register、GPIO_PIN_4、BURST_PULSE、0x88);

BURST_PULSE:半模式=1    8 脉冲

TUSS4470_GPIOA (&hspi1、Write_Register、GPIO_PIN_4、TOF_CONFIG、0x01);

ToF 1

然后 发送脉冲、无输出

还有一个问题:

这是我的原理图。 我需要为其配置 200kHz 的中心频率、带通和最大增益、然后确定相应的寄存器

以下是当前配置:μ A

BPF_CONFIG_1 = 0X9E BPF_CONFIG_2 = 0x08 DEV_CTRL_1 = 0x00 DEV_CTRL_2 = 0x02

VDRV_CTRL = 0x18 ECHO_INT_CONFIG = 0x1A

ZC_CONFIG = 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    很抱歉、延迟的回复。   

    您能否确认已成功写入和读回寄存器?  您能否读回写入寄存器的相同值?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    读取器件 ID 为 0xB9

    BPF_CONFIG_1 读取和写入一致

    BPF_CONFIG_2 读写不一致:修复了 0x00

    DEV_CTRL_1 读取/写入不一致:修复 0x0E

    DEV_CTRL_2 始终读取和写入

    DEV_CTRL_3 读取/写入不一致:修复 0x00

    VDRV_CTRL 始终如一地读取和写入

    ECHO_INT_CONFIG 读取/写入不一致:修复 0x07

    ZC_CONFIG 读取/写入不一致:修复 0x14

    BURST_PULSE 始终读取和写入

    TOF_CONFIG 读取/写入不一致:修复 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hui

    还请提供通信的逻辑分析仪截图。  这有助于确定是否存在通信或时序问题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    读取和写入是一致的、并且已经有输出。 蓝色波形是超声波发送端、黄色波形是超声波接收端 这两者几乎是同时发生的。 这是正常的吗? 我通常应该收到哪种波形?μ s

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是预期结果。  当发送脉冲时、接收器也会拾取脉冲。  如果接收到回波、预计稍后您会看到与回波信号的飞行时间相对应的尖峰。  请参阅下面 EVM 和 GUI 图中的图像。  ~11ms 时看到的信号是回波。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前对此有两个问题。 1、超声波发出时间越早,超声波的后冲就越大。 我们如何直接使 SENT 波形在后冲击尽可能小的情况下跌落到底部? 如果时间过长、后续回波的波形可能与后波重叠、因此难以区分。 这是长斜率、如图 2 所示

    2.对于后续的回波部分,如何将增益设置为进一步放大,使其大小尽可能与前一部分一致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hui

    是的、在单基地拓扑中、可以在传感器上观察到传感器的振铃。  可以添加阻尼电阻以减少振铃、但不会消除振铃。  为消除这种情况、您需要使用单独的发送和接收传感器的双静态拓扑。  请参阅以下应用手册的第 2.4 节。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa907d/slaa907d.pdf 

    您可以使用内部放大器来增加增益。  请参阅以下数据表的第 7.3.3 节。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa907d/slaa907d.pdf  

    下面的应用手册中还提供了有关器件使用情况的有用信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slda058/slda058.pdf