This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:电流过载恢复时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551233/tmcs1126-q1-current-overload-recovery-time

器件型号:TMCS1126-Q1


工具/软件:

您好的团队:

我对 TMCS1126-Q1 有疑问、我在数据表中发现“电流过载恢复时间“为 300us。

此参数是否适用于输入电流超过 Iinmax 或降至 Iinmin 以下的情况

 该参数是否有测试条件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Otis  

    我正在研究这一点、并将很快作出回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Otis  

    我能够验证我们在这里的定义。 如果器件达到饱和状态(如您所说,如果 Iin、max 或 min 超过相对于 Vs 的摆幅或相对于 GND 的摆幅限制)、这是器件恢复相对于电源轨运行所需的时间。 我们在数据表的图 6-11 中对此进行了演示。 在上升沿、器件处于线性状态并推入电源轨、然后在下降沿、我们使器件恢复线性运行。 您可以看到我在何处圈出、器件需要~300ns 才能从电源轨恢复并恢复运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus:

    感谢您的解释、我想知道当设备达到 Iinmax 或 Ilinmin 时、恢复时间是否不同? 我看到其他一些器件具有类似的恢复时间定义、但从低于 Iinmin 的情况下恢复所需的时间要比 Iinmax 的情况长得多。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Otis  

    您是否要求参考该图? 如果是这种情况、我与验证工程师确认我们仅在该曲线的正极区域显示过载恢复。 在上图中的初始时间 0 时、器件从 0A 电流条件开始并进入正电源轨。 在此图中、我们未演示接地轨恢复。 我已经向他提供了反馈、如果我们同时展示这两种情况、那将是有益的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、期待双方都能获得恢复时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Otis

    我懂了。 我现在将关闭该主题。