This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:如何设计硬件触发器以同步多个 AWR2944?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553655/awr2944-how-to-design-hw-trigger-to-synchronize-multiple-awr2944

器件型号:AWR2944
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们希望在系统中同步多个 AWR2944 器件。

目标是交替使用器件 A、器件 B、器件 C 等之间的帧

例如、如果每个器件的帧长度为 10ms、我们希望传输 t=0->10ms、然后传输 t=10ms-20ms、C 传输 t=20ms-30ms 等

在文档 (SYNC_OUT、SYNC_IN) 和 mmWave Studio 中似乎都介绍了此功能:

但是、我担心毫米波 SDK 用户指南中的这一说明、其中指出仅支持软件触发器?

我们是否能够使用硬件触发器、其中 GPIO 信号从器件 A 发送到器件 B 等、如开头所述?

如何在软件中设置?  我们是否需要使用 SysConfig 添加 SYNC_OUT 和 SYNC_IN 函数?

根据您对第一个问题的回答、我可能有一些后续问题。

提前感谢您的时间和关注。

此致、
Joe Shidle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    2944 SDK OOB 演示未使用硬件触发器进行验证。  

    因此、我认为第一步是查看代码、并在必要时进行更新以支持硬件触发。  

    第二步是生成符合雷达接口控制文档中定义的规格的 SYNC_IN 脉冲、并测试演示是否有效。

    也请使用谷歌网站搜索来找到类似的主题,如下所示

    站点 e2e.ti.com SYN_IN

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想我的主要问题是“AWR2944 芯片是否支持硬件触发器?“ 答案是肯定的、AWR2944 支持硬件触发器。

    感谢您澄清“支持软件触发的唯一选项“仅指 SDK OOB 软件。

    我想我们可以从这里开始、谢谢。

    BR、
    Joe Shidle