This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:以太网连接显示"网线已拔出"

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553821/mmwcas-dsp-evm-ethernet-connection-shows-network-cable-unplugged

部件号:MMWCAS-DSP-EVM


工具/软件:

您好:

我使用的是毫米波级联 DSP EVM、但在以太网连接方面遇到了问题。

将 DSP EVM 以太网端口连接到 PC 时、将显示 Windows 控制面板 “网线已拔下“

当前状态:

  • 已将 USB 电缆连接到 DSP EVM 上的 J16→成功检测到两个串行 COM 端口。

  • DSP 板已通电。

  • 手动为 PC 网络适配器配置静态 IP 地址(与 DSP 板相同的子网)。

  • 已尝试连接到另一台 PC、但出现同样的问题—以太网仍显示“网线未插入“。

有人 以前遇到过这种问题? 如何 解决?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我已遵循用户指南中的 TDA 配置。 但效果并不理想。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是您第一次尝试该板吗?

    根据错误日志、PC 似乎无法连接到数字板。  

    您是否也可以尝试使用不同的以太网电缆?

    谢谢你
    Cesar