This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:使用传感估算器工具计算 IWRL6432 的功耗

Guru**** 2582815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552562/iwrl6432boost-power-consumption-calculation-for-iwrl6432-using-sensing-estimator-tool

器件型号:IWRL6432BOOST


工具/软件:

您好、

对于 mmWaveSensingEstimator 版本 2.5.0 如何计算平均功耗、我有些困惑。 我附上一张图片供参考。 可以看出、该工具估计功率为 117.715mW。 当使用时间和功率设置时,如果我计算他们我的自我如下:

消耗量 时间 (us) 功耗 (mW) Energry =电源 x 时间
活动模式 6912 802.790 5548884.48
突发间空闲 0 802.790 0
处理技术 10000 77 770000
帧间空闲 93088 0.660 54838.08
总计 100000 不适用 63722.56

平均功率= 总能量/总时间= 6,373,722722.56/100,000 = 63.74mW


mmWaveSensingEstimator 版本 2.5.0 工具可将功耗计算为 117.71mW。 我的问题如下:

  1.  导致两次功率计算(即一个手动完成,另一个通过工具完成)不一致的原因是什么?
  2.  如何分类空闲时间。 它属于活动模式、突发间空闲还是帧间空闲?
  3.  突发间空闲功耗是多少?
  4.  是否有有关 mmWaveSensingEstimator 2.5.0 版内部工作情况的文档

感谢您在这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muhammad、

    感谢您联系感应估算器及您自己的计算! 请给我一天时间来细分计算结果。  

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muhammad、

    首先、我强烈建议查看 xWRL6432 功率应用手册 、该手册包含一个用于计算平均功率的简化公式。  

     是什么导致两个功耗计算(即一个是手动完成的,另一个是通过工具完成的)存在差异?

    如果您可以共享配置、我可以仔细检查此处的计算。

     如何分类空闲时间。 它属于活动模式、突发间空闲还是帧间空闲?

    您指的是什么空闲时间、或者您是否在询问我们进入每个空闲状态的决定因素? 该应用手册中的下表可能会间接回答您的问题:

     什么是突发间空闲功耗?

    突发间空闲功耗为 115.01mW。

     是否有有关 mmWaveSensingEstimator 2.5.0 版内部工作情况的文档

    上面分享的功率公式从根本上是感应估算器计算平均功率的方式。 要查看完整计算、您可以 通过将工程从 TI Gallery 导 入到 GUI Composer 来查看源代码。  

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我忘记附上原始问题的配置。 它附在下面。  
    另外、您能给我讲一下线性调频脉冲间空闲和帧间空闲的功耗问题。

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/8836.image-_2800_1_2900_.png


    配置如下
    MIMO = TDM
    Rx = 3/2
    斜坡结束时间= 27us
    线性调频脉冲空闲= 70us
    突发数= 1
    帧周期= 100ms
    线性调频脉冲数= 256
    每个 Tx = 0 的累积线性调频脉冲
    突发周期= 0
    处理时间= 10ms  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muhammad、

    线性调频脉冲间空闲和帧间空闲的功率值可在 TI Gallery 下的源工程中找到。 您必须下载工程或将工程导入 GUI Composer、才能查看这些数字并查看完整计算。

    我将在下周外出、所以我已经在另一个环节中介绍了我外出时的计算结果。 请给他们一两天时间来研究此配置。

    此致、

    Kristien