This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75B-Q1:软件复位

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75B-Q1, TMP75B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554195/tmp75b-q1-software-reset

器件型号:TMP75B-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP75B-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我想知道主机 MCU 在过程中发送命令并重新启动时 TMP75B-Q1 是否具有软件复位。

当 MCU 重新启动时、时钟可能处于过程中、TMP75B SCLK 将满足超时要求、我们希望检查是否可以用软件方式复位 TMP75B。

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    如果超时、传感器将放弃任何先前的事务、并等待下一个有效事务开始。 如果传感器保持 SDA、它将在超时释放 SDA。 如果传感器没有保持 SDA、则不会指示发生了超时。

    传感器将异步识别启动和停止信号、这是 I2C 标准的一部分。 这意味着它可以开始或结束事务、而不管任何前一个事务是否按预期完成。

    I2C 规范建议发送 9 个时钟脉冲来清除总线阻塞问题。

    TMP75B-Q1 可通过下电上电或发送 I2C 通用广播复位进行复位。 这将清除器件设置并重新启动内部传感器操作;正常 I2C 通信不需要通用广播复位。

    谢谢、