工具/软件:
我目前正在总线供电模式下使用 TMP1826、将三个传感器并联到一条 SDQ 线路。
通过通过通过电阻将 IO 引脚连接到 Vcc 来为每个传感器分配一个唯一的短地址。
配置短地址并启用 写入锁定(锁定 EN = 1) 、我使用 write 命令。
但是、当我尝试使用同时配置所有器件时 跳过地址 则三个传感器中只有两个传感器正确响应。 FFFFFF读取时、剩余的传感器始终返回。
我的问题是:
-
在此配置中、可以使用一次性设置所有器件 跳过地址 是什么命令?
-
如果不是、在总线供电模式下单独对每个器件执行初始配置的建议方法是什么?
感谢您的指导。