This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2112:有源屏蔽

Guru**** 2580935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552507/fdc2112-active-shielding

器件型号:FDC2112


工具/软件:

您好、John:

还记得我提出的关于将有源屏蔽添加到 FDC 中的问题吗? 请参阅以下链接:  FDC2112:如何设置屏蔽 。 我想问更多。 由于我只使用单端传感器来设置测量系统、这是否意味着我只使用 BUF 602 连接 IN0A(没有 IN0B)来激活屏蔽电路? 请参阅图片。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我需要更正、屏蔽电路应输出到 R1101 的另一端。 此外、我想说明、如果需要包含 INxB、INxA 的相同屏蔽焊盘也连接到 INxB 绕线电路。

    此外、如果我想使用差分传感器配置、这是否意味着我在同一屏蔽层上有两个传感器垫?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengkuan,

    对延迟深表歉意。 我将研究您的问题并在星期一上更新此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengkuan。

    对延迟的答复表示歉意。

    对于差分传感器、 INxA 需要屏蔽和驱动器放大器、对于 INxB 需要屏蔽和放大器。
    这是因为 INxA 和 INxB 支持具有不同振幅和时序的信号。

    此致、
    John