This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:为什么我无法激活第二个通道?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551736/fdc2212-why-cannot-i-active-the-second-channel

器件型号:FDC2212


工具/软件:

您好、Experter、

我尝试使用两个通道来测量接近传感器。 目前、第一个通道可以工作。 但是、第二个通道无法正常工作。 您能做到这一点吗?

我列出配置的参数:

{RCOUNT_CH0、0xFF、0xFF};
{OFFSET_CH0、0x00、0x00};
{SETTLERCOUNT_CH0、0x04、0x00};
{CLOCK_DIVIDERS_CH0、0x10、0x01};

{RCOUNT_CH1、0xFF、0xFF};
{OFFSET_CH1、0x00、0x00};
{SETTLERCOUNT_CH1、0x04、0x00};
{CLOCK_DIVIDERS_CH1、0x10、0x01};

{FDC_STATUS_CONFIG、0x00、0x01};
{FDC_CONFIG、0x16、0x41};
{MUX_CONFIG、0x82、0x0D};  
 {RESET_DEV、0x00、0x00};

{DRIVE_CURRENT_CH0、0xF8、0x00};
{DRIVE_CURRENT_CH1、0xF8、0x00};

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengkuan,

    您使用 我们的 EVM 还是您自己的定制 PCB?  
    如果是定制的、您能提供原理图吗?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John、

    它是 custim、但它与 EVM 相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请帮助检查电路拓扑是否会影响接近测量。 对于两个通道、请帮助根据第一个 POST 检查我的寄存器配置。 I2C 可以正常工作、但我只从通道 2 读取一个不变的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengkuan,

    我将在星期四上查看信息并通过 COB 更新该主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengkuan,

    以下是一些建议:

    1. 如果您的传感器相同、请尝试使非工作通道的寄存器与工作通道的寄存器相同、看看这样是否有帮助。
    2. 如果您的两个传感器的设计不同、请尝试交换传感器和寄存器设置、看看传感器是否有问题。
    3. 尝试移除共模扼流圈、看看这是否会改变故障通道的行为。

    此致、
    John