主题中讨论的其他器件:LDC1614
工具/软件:
为了通过将制造的外部电感铁芯线圈 I 连接到 LDC 1614 EVM 基板来测量电感变化、按照以下过程进行了测量。
1.电路板上的 J4 或 J10 上安装了跳线(器件型号:1729018)、
2.我在 J4 的 C10 和 J10 的 C22 上安装了电容器。
3.预先制造的传感器的电感值使用 LCR 表进行测量。 (用于比较)
4、之后,电感铁芯线圈通过跳线连接,但未测量到所需值,当铁磁材料被带到铁芯线圈时,当非磁性金属被带到铁芯线圈时,所需的变化没有显示出来。
我的结果是观察到、当铁磁材料靠近外部感应铁芯线圈时、电感会增加、而当引入非磁性金属时、电感会降低。
但是、在这两种情况下、均证实电感减小。
此外、我们观察到上述不需要的结果并执行了以下确认过程、因为我们希望确保正确测量初始电感值
在安装电容器和跳线的基板上的 J4 和 J10 跳线上安装了 DR2 10mH 径向电感器并测量了电感、并确认分别测量了 5mH 和 12.5mH。
对于前面的所有实验、基准时钟源选择了内部振荡器(典型值为 43.4MHz)。
我想提出的问题如下。
1.我想知道为什么 DR2 10mH 径向电感器具有较大的误差并且测量方式不同
2.我想知道为什么在测量时,将感应铁芯线圈连接到外部传感器时,没有观察到所需的变化。
我还有一个问题。
1.可以安装的电容器范围
2.可测量电感的范围
3.我连接了一个不同的陶瓷电容器 330pF 而不是手动推荐的电容器,它仍然可以吗?