This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:DSP SVD 例程

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553345/awr2944evm-dsp-svd-routine

器件型号:AWR2944EVM


工具/软件:

您好、  

  对于  在 DSPF_DP_SVD.h 中定义的 DSPF_DP_SVD 例程 、  对此例程有任何限制?

  我们希望  将此例程用于 奇异值分解、但会引发一些问题。

  您有如何使用它的示例吗?

谢谢

BRS

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    让我检查一下、然后在一周内回复您。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    您是否能在 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\DSPLIB_c66x_3_4_0_0\examples\svd_dp_rank_ex、 C:src 中查看示例? 您可以导入 CCS 工程并编译示例。

    此致、

    Samhitha