This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:短距离非接触式心率监测

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552769/iwr6843-contactless-heart-rate-monitoring-at-short-distances

器件型号:IWR6843
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们希望使用雷达技术在短距离上检测用户心率、并将传感器安装在(战术)背心上、例如皮肤/胸壁与传感器之间的距离约为 10 - 50mm、具体取决于确切的解决方案。 主题可能正在移动、但可以理解、 当移动过多时、HR 信号将不可用...

TI 是否提供适合此类短距离测量的雷达解决方案? 我们自己可以进行大量信号处理、 因此我们不需要恰好具有心率输出的 EVB、但至少需要一种能够在这个距离范围内以亚毫米分辨率进行测量的设备。

谢谢您、

Ivo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    IWR6843 和 IWRL6432 器件提供生命体征演示。 IWR6843 生命体征演示仅提供预构建的二进制文件、而 IWRL6432 生命体征演示提供源代码。 您可以在雷达工具箱中的以下位置找到这两个演示。

    Personal_Electronics。Vital_Signs

    请注意、生命体征需要大约 20 秒才能稳定、且传感器应朝向人员的胸部区域

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的答复。 我想知道我提到的距离很短 — 一些雷达传感器在技术上无法在短距离上工作。 您确定您提到的演示是否合适?  

    谢谢您、

    Ivo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该演示在 30cm 以下不起作用。 它可以在 30 厘米 — 3 米范围内工作。

    此致