This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:HECR 演示:每帧 MSS 到 DSS 通信

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553174/awr2944evm-hecr-demo-per-frame-mss-to-dss-communication

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好 TI 社区、

我正在修改 AWR2944 HECR 演示、需要按帧从 MSS 发送一个小有效载荷(< 64 字节)、以进行实时参数更新。 我想问你关于执行这项建议的情况。 我的两种方法是:

1.) 使用 HSRAM 以 MSS->DSS 方向发送消息。 这似乎是一个可行的选项、但我需要在 DSS 核心上 转换 MSS 的地址、演示是否具有执行此类地址转换的功能?  通常、消息以相反的方向流动、因此仅在 MSS 上进行转换。  

2.) 使用 MSS 上具有非阻塞 DPM_send 且具有自定义消息 ID 的现有 DPM 架构。 然后、DSS 的 reportFxn 可以检查此 ID 并复制其有效载荷以供进一步执行 DSS 操作、而无需像使用配置消息那样设置任何信标。 但考虑到从 MSS 到 DSS 的当前 DPM 消息使用信标和确认、我 不确定使用 DPM 方法是否可以在没有它们的情况下工作、以及是否可以按帧高效调用?  

非常感谢您对这些想法的反馈或有关此主题的任何其他建议!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    这似乎是一个可行的选项、但我需要在 DSS 核心上翻译 MSS 的地址、演示是否有执行此类地址 转换的功能?  [/报价]

    您可以检查 SDK 或 HECR 演示中 AddrTranslateP_getLocalAddr 的使用情况。

    使用 MSS 上具有非阻塞 DPM_send 且具有自定义消息 ID 的现有 DPM 架构。

    您是否在使用最新版本的 Radar Toolbox?

    在最新的 HECR 演示中删除了 DPM 库。 仍使用 DPM_Send 命名约定。 您可以将其视为一种简单的 IPC 通信。 在 AWR2944 和 AWR2x44P HECR 演示中、有多个内核之间的通信示例。 我建议您将这些参数作为自定义实现的参考。

    此致、

    Samhitha

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在使用最新版本的 Radar Toolbox?

    是的、我是!  但我设法用 DPM_send 完成了这项工作。  

    在最新的 HECR 演示中删除了 DPM 库。

    出于纯粹的好奇心、这会产生什么影响? 这是否意味着 DPM_Send 现在的工作方式不同?  

    此致、

    标记