This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:从睡眠/深度睡眠唤醒源

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554926/iwrl6432aop-wakeup-source-from-sleep-deep-sleep

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

从睡眠/深度睡眠唤醒源

目标雷达模块可在 WU_REQIN、SPI_nCS 和 RTC_CLK_IN 中选择唤醒源。

您能告诉我们每个信号的规格吗?

输入信号调节
・WU_REQIN:逻辑高电平/低电平变化?
・SPI_nCS:通用输入信号? 仅为唤醒源选择 SPI_nCS?
・RTC:是否需要实际的时钟信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请参阅电源驱动器示例、了解实现从各种来源的深度睡眠模式唤醒的深度睡眠进入/退出(此处)。 example.syscfg 文件控制启用哪些源、引脚选择、唤醒边沿等。

    此致、

    Josh