This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1127:申请有关选择电流检测 IC 的指导。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123, TMCS1127

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555079/tmcs1127-request-for-guidance-on-selecting-of-current-sensing-ic

部件号:TMCS1127
主题中讨论的其他器件:TMCS1123

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持:

 

我们需要为我们的工程选择 TMCS1127B1A IC、用于在单相和三相压缩机泵中进行输入电流检测。 我们希望您在以下方面提供详细的指导:

  • TMCS1127B1A 是否兼容测量 0A 至 20A 的三相交流电流、频率范围为 45Hz 至 65Hz、同时实现 0.5%的精度?  
  • TMCS1127B1A 是否会提供电流 RMS 值、或者仅提供原始数据?   
  • TMCS1127B1A 是否会检测交流电流波形的过零、或者是否需要通过代码中的逻辑确定此值?
  • 从 TMCS1127B1A 收集数据后、是否需要校准电流、或者它是否会提供最终的运行时实际电流值?
  • 请提供 TMCS1127B1A 的任何示例代码以及其他用于开发的重要数据或 PDF。
  • 是否有可用于校准的 GUI?
  • 使用此 IC 后、是否需要使用电流互感器 (CT)、或者是否需要 CT?

 

感谢您的持续支持。

此致、
Mayank Mirajkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    [引用 userid=“599668" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555079/tmcs1127-request-for-guidance-on-selecting-of-current-sensing-ic ] TMCS1127B1A 是否兼容、可在 45Hz 至 65Hz 的频率范围内测量 0A 至 20A 的三相交流电流、同时实现 0.5%的精度? [/报价]

    TMCS1127 在这种情况下非常适合测量电流、这完全处于器件的电流范围内。 TMCS1127 的最大灵敏度误差为 1.25%、因此如果您希望将器件的总误差保持在 0.5%以下、则应使用 TMCS1123 等精度更高的器件。

    TMCS1127B1A 是否会提供电流 RMS 值、或者仅提供原始数据?  [/报价]

    这些器件是模拟器件、会返回与电流瞬时值相对应的模拟电压。

    TMCS1127B1A 是否会检测交流电流波形的过零、或者是否需要通过代码中的逻辑来确定这一点?

    TMCS1127B1A 是双向器件、其 1.65V 输出对应于输入端的零电流。 因此、在交流电流波形上检测过零没有问题。

    从 TMCS1127B1A 收集数据后、是否需要校准电流、或者它是否会提供最终运行时实际当前值?

    如果需要、可以对 TMCS1127 进行校准以提高精度。

    [报价 userid=“599668" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555079/tmcs1127-request-for-guidance-on-selecting-of-current-sensing-ic
    • 请提供 TMCS1127B1A 的任何示例代码以及其他用于开发的重要数据或 PDF。
    • 是否有可用于校准的 GUI?
    [/报价]

    TMCS1127B1A 不是数字器件、因此没有与之关联的示例代码或 GUI。

    使用此 IC 后、是否需要使用电流互感器 (CT)、或者是否需要 CT?

    使用此 IC 时无需 CT、因为它已经将电流输入转换为电压输出。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

    [/quote]