This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:SPIA 和 SPIB 是否支持双 SPI 模式?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554667/awrl6844-do-spia-and-spib-support-dual-spi-mode

器件型号:AWRL6844
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的雷达团队:  

AWRL6844 中的 McSPI 外设是否支持双 SPI 模式? 即 MISO/MOSI 信号是否可在双 SPI 模式下用作 D0/D1 以增加带宽?  

祝您一切顺利、

Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的联系。 SDK 或 SysConfig 目前不支持此功能。 目前也没有实现这一目标的计划、我不确定是否可以通过我们当前的架构实现这一目标。

    我们的 QSPI 模块可以置于双模式、但由于用于 SFLASH 并且只有一个芯片选择、因此可能很复杂或无法实现。

    此致、

    Vignesh K.