This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:GUI 工具 SysConfig

Guru**** 2582035 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554923/iwrl6432aop-gui-tool-sysconfig

器件型号:IWRL6432AOP
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

GUI 工具 SysConfig 看起来可以通过 SPI 接口用于无闪存引导。

为什么不推荐?


-SPI 设置-
SPI 控制器:此示例运行的 xWRL6432
SPI 外设:无闪存的 xWRL6432

-设置值-
SPI 模式:0(极性 0、相位 0)
SPI 时钟频率:22MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我对这里的问题有点困惑。  您是否询问通过 SPI 接口发送的应用中设置的 SPI 设置?  还是讨论没有 SFLASH 的器件的 SPI 设置?

    此致、

    Santosh