This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:泄漏检测区分冷凝和泄漏

Guru**** 2580035 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554861/fdc1004-leak-detection-differentiating-between-condensation-and-leak

器件型号:FDC1004


工具/软件:

您好团队  
我们必须检测 漏水,你能 和 我们分享  

1) 使用能力 和 反应方法检测泄漏的高级方法,这种方法    在 超过 10 年的使用寿命内更合适、更准确  
2) 如何 区分 冷凝和 实际泄漏  

3) 您能否 与我们分享哪种 设备  适合 我们的 应用?

4) 您可以向 我们分享任何    可以提供  这些 详细信息的文档或应用说明吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    电容式传感器很难区分泄漏和冷凝。  
    通过巧妙的机械设计、您或许能够克服这一问题、但对于实际的传感器、水就是水。

    我们推荐的电容式传感器是 FDC1004。

    您可以在 E2E FDC1004 常见问题解答 页面上查看支持应用手册和崩溃课程的完整列表、其中回顾了其特性、主要特性或规格。

    此致、
    John