This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:使用 CCS 加载和运行工程

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553366/awr2944evm-using-ccs-to-load-and-run-project

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR2944UNIFLASH

工具/软件:

您好团队:

我为 AWR2944 构建一个工程。 I import  awr2944_corner_radar (DSS+MSS)  将 Project to CCS (12.8.0) 从  (RADAR_toolbox_3_20_00_04)  工程构建无错误(调试模式)。  

我正在使用的器件 mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01

之后、我刷写  awr2944_Corner_radar_Debug.appimage  它使用了演示所用的 UniFlash 应用并将其连接到 AWR2294。

第一个问题是为什么在线 毫米波演示可视化工具 (4.7) 未连接、我只能使用 Automotive_Visualiser 看到数据 (运行 gui_main.py)?

现在我要从我的 CCS 在开发模式(JTAG 调试模式)下运行相同的项目。

我使用 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_ \mmwave_mcuplus_sdk_ \docs\mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf“使用 CCS 运行应用程序。  

只是为了确保 SOP 模式应该正常工作、appimage 应该是 awr2944_ccsdebug.appimage?

我在“Debug"窗“窗格中获得了三个 AWR294X R5_0、R5_1 和 C66x 内核、并将 Cortex_R5_0 和 C66xx_DSP 内核连接在一起并加载程序 (我应该对 R5_1 做什么?)

加载内核后、我看到它们正在运行 、但在 Automotive_Visualiser 中看不到任何内容、没有数据到达。  

您能帮助我了解问题吗?

谢谢您、Niv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要回答第一个问题、SDK 可视化工具应使用在电路板上刷写的 OOB 演示。 请参阅“3.4.2。 SDK 用户指南中的毫米波演示可视化工具 — AWR294X 和 AWR2x44P 一节、以了解如何连接到可视化工具。

    仅出于我的理解、您尝试在 CCS 上正确运行 OOB 演示了吗?

    如果是这种情况、则需要在 2944 的此路径上刷写 ccsdebug 映像

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\ti\utils\ccsdebug

    您无需连接到 R5_1 内核、这用于实现功能安全。 我将进一步说明步骤

    1) 连接到 R5_0 和 DSP 内核。 使用 Ctrl+Shift+r 对两个内核执行复位

    2) 为每个相应的内核加载.out 文件。

    3) 首先运行 R5_0 内核、然后运行 DSP。 您应该会看到控制台上显示的消息

    4) 然后使用所需的任何可视化工具加载配置、您将能够获取数据。

    如果这样可以解决问题、请告诉我

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gabriel、

    我尝试  在 CCS 上运行 OOB(雷达角)演示 。  

    我正在使用的器件  mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01 然后写入  mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03、  如果我尝试使用 SDK 构建 OOB 演示、会出现错误(缺少 mmWave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mcu_plus_sdk_awr294x_10_01_00_04 中的库 sdl)。  

    我还使用 CCS 12.8.0 和  radar_toolbox_3_20_00_04、 如果我使用、此版本是否正常  mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01 ?

    如果不是、 在 CCS 上运行 awr2944_corner_rada 演示的正确设置是什么?

    我尝试按照 mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01 的说明操作、看看它是否正常工作。

    NIV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在步骤 2 中、我 为 DSP 加载 awr2944_corner radar_dss.xe66 文件、并 将文件 awr2944_corner radar_mss.xer5f 加载到 r5_0 内核是否正常?

    NIV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我只是指 SDK 中的文件路径。

    这里似乎有一些困惑。 雷达工具箱中的角雷达演示不是 OOB 演示。 角雷达演示是 OOB 演示的优化版本。 您能否说明一下您要运行什么?  

    如果要运行 OOB 演示、projectspec 文件显示在 RTB 的以下路径中

    C:\ti\radar_toolbox_3_20_00_04\source\ti\examples\radar\toolbox\awr294x Out_Of_Box_Demo src

    如果您要运行 HECR(角雷达演示)、则当前使用的工程规格正确无误。

    要回答您的问题、.xe66 文件用于 DSP、.xer5f 用于 R5_0 内核。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gabriel、我成功运行了 HECR 演示。 在线演示可视化工具仍无法连接到我的 PC、而我使用 Automotive_Visualiser    (运行 gui_main.py)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    作为参考、在线演示可视化工具不能与 HECR 演示配合使用。 HECR 演示仅适用于 Automotive_visalizer。 在线演示可视化工具仅适用于 OOB 演示。

    此致、

    Gabriel