This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:AWRL6844 + TPS650635-Q1 性能报告

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551334/awrl6844-awrl6844-tps650635-q1-performance-report

器件型号:AWRL6844


工具/软件:

您好的团队、

请参阅相关请求和 Ishtiaques 答案。 您是否有可以与客户分享的关于 AWRL6844 与 Derby TPS650635-Q1 的性能报告?

非常感谢!

Katharina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katharina:

    感谢您联系我们、我们的 PMIC 硬件专家邀请了我。 请允许他们在几天内回复。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katharina:

    您能帮助我了解您要考察的特定参数吗?

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundan:

    这项要求更笼统地说明了 PMIC Derby TPS650635-Q1  与 AWRL6844 相关的某种性能报告、因为它们目前正在构建一个用于车内儿童检测与入侵检测的系统。 由于 PMIC PL 没有准备好任何报告、我想知道您是否有关于两个器件都设置在一起的 EVM 功耗性能的任何可共享信息。

    我可以询问客户报告是否应包含特定参数、但从我个人的角度来看、报告更多的是关于我们是否可以提供某些信息。

    谢谢!

    Katharina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katharina:

    我们没有关于 Derby+ AWRL 的任何报告。 目前、我们仅测量 AWRL 侧的功耗。

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundan:

    我懂了。 是否可以与客户以某种形式分享您的测量结果(已签订保密协议)?  这绝对有助于正确定位 RFE 和 PMIC 捆绑包。  

    此致、

    Katharina