This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:有关线性调频脉冲线性度的进一步问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553924/awr2944-further-question-on-chirp-linearity

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好、

在下面的帖子中、该链接提到 当频率线性调频脉冲频率扫描时、非常快的斜坡将出现小于 0.5MHz 的误差。

(+) AWR2944:AWR2944 的线性调频脉冲线性度是多少? -传感器论坛 — 传感器- TI E2E 支持论坛

您是否建议使用 0.5Mhz 是指 RMS 还是峰值?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris、我正在与团队一起检查、并将在一天内做出回应。  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、本例中的值是指峰值误差。

    此致、
    Shailesh