This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:有关在 SDK/HCER 中正确计算振幅的问题。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549343/awr2944-questions-regarding-proper-amplitude-calculation-in-the-sdk-hcer

器件型号:AWR2944


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

 在 SDK 代码/HECR 演示中指代 AWR2944 时、 请通过以下问题确认 antMagSq[]以 dB 为单位的数学计算。  具体而言、我们需要确定每个 R-V 点天线的振幅是应计算为 20 * log10 (antMagSq[]) 还是 10 * log10 (antMagSq[]) (请参阅下面的第二个问题)。 此外、我们将根据存储在 detObjList 中的数据双重验证测量值、并且我们需要了解用于幅度计算的适当 Q_value。

  1)。 每个天线符号的信号振幅、即 2D-FFT (R-V) 之后在每个天线接收到的信号、由给出

    antMagSq[antennaIdx]=( 悬空 ) detObjList[objIdxMax].azimSamples[antennaIdx].real *( 悬空 ) detObjList[objIdxMax].azimSamples[antennaIdx].real +( 悬空 ) detObjList[objIdxMax].azimSamples[antennaIdx].imag *( 悬空 ) detObjList[objIdxMax].azimSamples[antennaIdx].imag;

  2)。 我们请求您协助确认每个 R-V 点天线的振幅是否如下所示、对吧?

    20 * log10 (antMagSq[]) 或 10 * log10 (antMagSq[])

  3)。 此外、我们正在尝试根据存储在 detObjList 中的数据对测量值进行双重验证。 数据幅度的计算公式如下:

    20*log10(

(detObjList[objIdx].azimSamples[COUNT_AZ].imag /(1 << Q_value)* detObjList[objIdx].azimSamples[COUNT_AZ].imag/(1 << Q_VALUE) +

detObjList[objIdx].azimSamples[COUNT_AZ].real/(1 << Q_value) * detObjList[objIdx].azimSamples[COUNT_AZ].real/(1 << Q_value)

  在这种情况下、Q_VALUE 将是什么?

 Br、Jesse。

非常感谢您的帮助、并期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    [报价 userid=“132586" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549343/awr2944-questions-regarding-proper-amplitude-calculation-in-the-sdk-hcer

      2)。 我们请求您协助确认每个 R-V 点天线的振幅是否如下所示、对吧?

        20 * log10 (antMagSq[]) 或 10 * log10 (antMagSq[])

    [/报价]

    它可以是 10*log10()、因为它是 magSq、而不仅仅是大小。

    在此上下文中、Q 值是什么?

    detObjList 中的方位角样本是解调 ParamSet 的输出。 解调参数集的 dstScale 为 0、因此在 LSB 处增加 8 个零。 因此、此处的 Q_VALUE 应为 8。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    对于 Q_VALUE、为什么 Q_VALUE_NOISE 和 QVALUE_SIGNAL 为 11、而  detObjList[objIdx].azimSamples[COUNT_AZ].imag 和 detObjList[objIdx].azimSamples[COUNT_AZ].Real 为 8?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Modick、

    让我再次检查一下、然后由星期三回复您。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Modick、

    很抱歉耽误响应时间。  

    方位角样本(方位角 FFT 的输入)采用线性标度。 而本例中方位角 FFT(即 azimPeakSamples)的输出为 logMag 模式。 LOG 的输出将位于 Q5.11 中。 因此、对于 azimPeakSamples、Q 值为 11。

    此致、

    Samhitha