This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:标称模式的 Burstperiodicity

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551221/iwrl6432boost-burstperiodicity-of-nomal-mode

器件型号:IWRL6432BOOST


工具/软件:

您好团队:


在运动和存在检测毫米波演示的配置文件中、
如果 numOfBurstsInFrame 配置为 1(正常模式)、那么我应该如何设置 burstPeriodicity?μ s

此致、
Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只需将突发周期设置为高电平(线性调频脉冲数*(斜坡结束时间+空闲时间)* 2 应该足够了)。 这里不会使用它。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate 您好:

    感谢您的答复。

    我的问题可以解决。