This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:DPM 有时会冻结

Guru**** 2579885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554226/awr2944-dpm-sometimes-freeze

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好:

我有时发现 DPM 报告类型  

DPM_Report_IOCTL、然后不 像那样报告任何报告类型  
DPM_Report_Notify_DPC_Result、偶尔会冻结 FW。
您能告诉我 DPM 驱动程序中发生了什么情况吗?
我的 SDK 是 mmwave_mcuplys_sdk_04_06_00_01。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bolong:

    您看到了一些错误日志吗? 您是否在使用 SDK 演示应用程序时遇到了任何问题? 还是您的定制应用?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问题出在 SDK 中。

    似乎在 TI 驱动程序中将失败置为有效、并且没有反馈任何错误日志。

    我只能得到以前的报告类型是  

    中的 DPM_Report_IOCTL 和 arg0  
    静态 void MmwDemo_DPC_ObjectDetection_reportFxn
    (
      DPM_Report  reportType
      uint32_t   instanceId
      int32_t   错误代码
      uint32_t   arg0
      uint32_t   arg1
    )
    是  DPC_OBJDET_IOCTL__DYNAMIC_EXECURE_RESULT_EXPORTED、但偶尔会 冻结、因为 没有报告类型 DPM_Report_Notify_DPC_RESULT 来执行我们的算法。
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bolong:

    您是否在使用 SDK 演示应用程序时遇到了任何问题? 还是您的定制应用?

    如果是 SDK 演示、您可以发送您要执行的步骤(例如演示配置)、以便我可以在我这边尝试复制问题 我在 DPM 库中没有看到此类问题。

    此致、

    Samhitha