This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:关于 cfarCfg CLI 命令

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554311/iwr6843isk-about-cfarcfg-cli-command

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

您好、

作为简单的操作检查、我们收集了点云数据。
当我看到收集的数据时、我有一个问题。

我在 CFAR 阈值为 15 和 35 时收集了数据(cfarCfg 范围方向设置)。
CFAR 阈值 15:输出约为 12 至 30 的 SNR 值
CFAR 阈值 35:输出约为 25 至 35 的 SNR 值

我认为低于 CFAR 阈值的 SNR 值不会输出、但在什么条件下输出呢?
CFAR 阈值与输出 SNR 值之间的关系是什么?

最好的注意、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能告诉我加载了什么应用程序二进制文件吗? 它是开箱即用演示还是其他一些示例?  

    [引用 userid=“461343" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554311/iwr6843isk-about-cfarcfg-cli-command ]我认为低于 CFAR 阈值的 SNR 值不会输出、但在什么条件下输出?
    CFAR 阈值与输出 SNR 值之间的关系是什么?[/报价]

    您的理解在这里应该是正确的。 如果尚未设置阈值、请尝试将距离和多普勒方向的阈值设置为相同的值吗? 这可能是必需的。

    此致、

    Josh