This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:FAE 请求/技术指导—MMWCAS-DSP-EVM(级联 AWR2243)—仰角、同步、帧速率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554636/mmwcas-dsp-evm-request-for-fae-technical-guidance-mmwcas-dsp-evm-cascaded-awr2243-elevation-sync-frame-rate

部件号:MMWCAS-DSP-EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2243TIDEP-01012、MMWCAS-RF-EVM

工具/软件:

大家好、TI 毫米波应用/支持团队、

我是 Sid、我的 CMU 团队正在基于 MMWCAS-DSP-EVM + MMWCAS-RF-EVM(AWR2243 级联)构建一个多传感器数据集和原型设计。 我们将根据 TI 级联参考材料评估“解决方案 2“、希望获得直接的技术指导或 FAE 对话。 我们使用的相关 TI 页面:MMWCAS-DSP-EVM 和 TIDEP-01012 级联参考设计。  

三个简短的技术问题(我们需要答案/推荐方法):

  1. 高度/高度测量的可行性: 我们计划通过[对方法的单线描述 — 例如,使用多堆叠阵列/倾斜+波束控制+距离多普勒处理/多基线几何]来估算仰角(z /高度)。 使用 MMWCAS 级联 AWR2243 方法可解决仰角问题吗? 是否有任何建议的信号/天线配置或参考示例?

  2. 跨传感器(雷达 — 摄像头-激光雷达)进行同步  : 为了实现低延迟时间戳对齐、您建议使用哪些同步方法? (我们考虑的示例:硬件触发/共享 PPS 或外部时钟/PCIe 时间戳/以太网 PTP)。 是否有 TI 支持的选项或参考代码可用于将 EVM 与外部传感器同步? (我们在参考设计中看到了适用于多芯片同步的级联 LO 分配—任何有关交叉模式同步的指导?)  

  3. 雷达帧速率/捕获限制: 在通过建议的捕获路径(例如 PCIe/NVMe 或流式传输到主机)流式传输原始 ADC 数据时、我们可以使用 MMWCAS-DSP-EVM + RF EVM 预计有哪些实际的帧速率(帧/秒/帧间时序)? 哪些因素会限制帧速率(线性调频脉冲配置,ADC 吞吐量、PCIe 与 NVMe)? 是否有建议的捕获工具或配置(例如 DCA1000 或 PCIe 路径)、以更大限度地提高持续帧速率?  

其他问题: 我们还在设计用于共同安装雷达、摄像头和激光雷达的机械封装。如果有 FAE 或应用工程师、我们将提供指导(天线放置,外壳射频注意事项,热性能,安装容差和推荐参考图)。

我可以附上:简短的系统图,提议的线性调频/定时草图,和预期传感器堆叠的 CAD 模型。 您能否 (a) 将其发送给毫米波 FAE/应用团队、或者 (b) 告知最佳 TI 联系人或论坛主题来讨论这三个问题? 我们很高兴设置一个简短的缩放呼叫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     MMWCAS-DSP-EVM + MMWCAS-RF-EVM 用于捕获雷达原始数据以进行算法开发。

    它无法灵活地与其他传感器同步和/或将实时数据流式传输到 PC。  

    因此、由于这些限制、这可能不适合您的工程

    谢谢你
    Cesar