This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL6432 IC 的 I2C 从器件地址

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554291/iwrl6432-i2c-slave-address-for-iwrl6432-ic

器件型号:IWRL6432
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在使用 IWRL6432 器件、需要通过 I ² C I²C 接口。 但是、我无法在数据表或技术参考手册中找到 μ I²C 从器件地址。

您 I²C 确认此 IC 的正确的 T Ü V 地址、或者将我指向指定的相关文档吗?

提前感谢您的支持。

此致、
Fenil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fenil。

    I2C 地址在 SysConfig 文件中设置。  我在下面提供了一个屏幕截图、说明在工程的 SysConfig 文件中的位置找到该文件。  您可以在 SDK 文档 ( /README_FIRST_xWRL6432.html)。

    此致、

    Santosh