This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:是否可以使用 CLK 引脚以 1us - 8 位采样率提取数字 Eco 数据?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554014/pga460-can-i-extract-the-digital-eco-data-with-1us---8-bit-sample-rate-withou-using-clk-pin

器件型号:PGA460


工具/软件:

您好:

我已经与 PGA460 合作了一段时间,但我遇到了一个我还没注意到的非常有趣的特性 — Digital Echo 1us 采样。 这对我的应用非常有用。

我有一个原型、它使用不带 CLK 引脚的 UART、但我希望提取完整的 Eco 输出以用于应用算法。  

有可能吗? 如果是、如何实现?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您是否指的是数据表的第 7.3.7.2 节中提到的直接数据突发?  此 函数确实需要同步 USART、因此需要一个时钟信号。

    如果您只需要回显转储、可以使用以下过程提取 128 字节回显数据转储。