This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:无法启动/启动新采购的毫米波 IWR6843ISK

Guru**** 2583905 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555651/iwr6843isk-unable-to-boot-start-newly-procured-mmwave-iwr6843isk

部件号:IWR6843ISK
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好、

购买了新的 IWR6843ISK 电路板。

安装了 mmWave Studio、SDK、UniFlash 工具和 CP210x USB 转 UART 桥接驱动程序。

雷达在使用 Windows-10 和 Linux Ubuntu 插入 PC 时也会上电。 PCB 上的所有三个灯均亮起。

但是、该器件未出现在 Windows 设备管理器的 COM 端口列表中。
已尝试使用“Device Manager(设备管理器)“中的“Add Legacy Hardware(添加传统硬件)“手动添加它、但未成功。
此外、已在两台不同的 PC 上使用三条不同的 micro-USB 电缆进行了测试、但问题仍然存在。
已同时尝试 USB 3.0 和 USB 2.0 端口  。

我尝试按照这个教程 —  www.ti.com/.../6205855073001。

您能告诉我、如果我错过了任何内容或者这里出了什么问题吗?

谢谢、

Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pawan。

    您能否尝试按照 本指南中的步骤 操作、看看您是否下载了不正确的驱动程序版本?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Santosh 的帮助。

    我的问题已通过新的电源线得到解决。

    之前、我尝试使用 3 根不同的电缆。 所有端口似乎都在为电路板供电时正常工作、但没有检测到 COM 端口。

    订购了新品牌的电缆、并发出声音、雷达被检测到。 现在一切都好、再次感谢 Santosh。

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您能解决这个问题!  我现在将关闭此主题、但如果您有任何其他问题、请随时在 E2E 论坛上发布新帖子!

    此致、

    Santosh