This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:mmWaveICBOOST 上的 IWR6843ISK–CCS 错误–1170 无法访问 DAP

Guru**** 2582805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, MMWAVEICBOOST, IWR6843, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555825/mmwaveicboost-iwr6843isk-on-mmwaveicboost-ccs-error--1170-unable-to-access-the-dap

器件型号:MMWAVEICBOOST
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK、IWR6843ISK UNIFLASH

工具/软件:

硬件

  • EVM: IWR6843ISK 安装在上 mmWaveICBOOST

  • 功耗:5 V 电源(稳定)、仅限 USB 至 ICBOOST XDS110

  • 未连接 DCA1000

开关/ Strap 配置

  • ICBOOST SOPSOP0 亮起 、SOP1 迷惑不解 、SOP2 迷惑不解

  • IWR6843 天线模块1-off、2-off、3-off、4-off、5-on、 6 个

  • 任何开关更改后和上电后都会按下 NRST

工具/版本

  • CCS 20.x (Windows 11 x64)

  • XDS110 仿真包: 20.2.0.3536  (来自 CCS 错误文本)

  • UniFlash(最新安装)

  • mmWave SDK 68xx(开箱即用工程,无更改)

目标配置 (ccxml)

  • 连接: Texas Instruments XDS110 USB 调试探针

  • 器件: IWR6843

问题症状

  • 在 CCS 中启动目标并尝试连接到任一内核时:

    Error connecting to the target: (Error -1170 @ 0x0) Unable to access the DAP. Reset the device... (Emulation package 20.0.0.3178) Error connecting to the target: (Error -2131 @ 0x0) Unable to access device register. Reset the device...
  • UART 刷写也失败(两者都是 独立 ISK 安装在 ICBOOST 上 ):

    • ICBOOST SOP:SOP0 开启、SOP1 关闭、SOP2 开启

    • 电路板置于 UART 刷写 SOP 和复位状态

    • UniFlash 输出:

      XXXX Received unexpected data!!! Not able to connect to serial port. Recheck COM port selected and/or permissions.
    • 已尝试使用另一个 COM 端口(增强型/Aux)进行完整性检查;相同的结果或“意外数据“。

我已经试过了

  • 已验证电源并使用了不同的 USB 电缆/端口

  • 下电上电、然后按下 NRST 更改配置 (strap) 后自动重置

  • 通过更新 XDS110 固件 xdsdfu

  • 确保仅连接 ICBOOST USB(使用 ICBOOST 时、已拔下 ISK FTDI)

  • 已删除所有其他外设;任何终端程序都不会使 COM 端口保持打开状态

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyvan、

    现在让我们仅关注 ISK、因为我发现您无法在独立模式下刷写 ISK。 您可以在此处发送物理设置的图片吗? 我想您还可以在设备管理器中看到这两个驱动程序、然后您尝试刷写到名为“Silicon Labs 双 CP2105 USB 转 UART 桥接器:增强型 COM 端口“的端口。

    此外、您可以转到“Settings & Utilities“、更新您使用的 COM 端口并点击“format"按钮“按钮、尝试擦除现有 SFLASH 的格式。

     

    此致、

    Pedrorm