This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843ISK、IWR6843ISK-ODS 和放大器的比较;IWR6843LEVM

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843AOPEVM, IWR6843LEVM, IWR6843ISK, IWR6843ISK-ODS, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554252/iwr6843isk-comparison-of-iwr6843isk-iwr6843isk-ods-iwr6843levm

部件号:IWR6843ISK
Thread 中讨论的其他器件:IWR6843LEVM、、、IWR6843 、IWR6843AOPEVM、 IWRL6432

工具/软件:

 IWR6843ISK、IWR6843ISK-ODS 和 IWR6843LEVM 评估板之间的主要区别是什么? 在文档/演示/示例支持方面如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    评估模块 IWR6843ISK、IWR6843ISK-ODS 和 IWR6843LEVM 之间的区别在于电路板上的天线几何结构。 它们都使用同一个 IWR6843 芯片来执行雷达数据输入、处理和输出。  IWR6843ISK 提供最多的示例和文档以及 ISK 天线几何结构的预制配置、但在更正天线信息后、所有三个 EVM 都可以运行相同的示例。 在不更改配置文件中的天线方向图信息的情况下、生成点云和跟踪等输出的处理将不正确。

    我还推荐 IWR6843AOPEVM、它在芯片中内置了天线。 与 IWR6843ISK EVM 相比、该 EVM 还包含相同甚至更多的文档和示例。  与 ISK 相比、IWR6843AOPEVM 具有更好的仰角分辨率、并且方位角和仰角分辨率相同。 ISK 与 AOP 相比具有更好的方位角分辨率、且方位角分辨率优于仰角。 ISK-ODS 和 AOP 具有相同的天线几何结构、ISK-ODS 的天线位于 EVM 本身上、而不是位于芯片上。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pedrorm:

    感谢您的答复。 我想这个页面 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AB9Ek2o7Z7KxVGvvfm7HCA__radar_toolbox__1AslXXD__2.20.00.05&placeholder=true 汇总了天线设计的规格。

    1. 为了确认、 IWR6843L 是否指的是 IWR6843LEVM?
    2. 比较 ISK-ODS 和 AOP、封装天线有哪些限制? TX-RX 泄漏是否是一个问题? 不是的限制 并发发送器有何好处? 任何其他限制?
    3.   更改  提供的配置文件中的天线模式信息后、是否可以在 ISK-ODS 或 AOP 上运行仅 ISK 的演示/示例、反之亦然?
    4. 为什么 IWR6843/AOP 的演示/示例似乎不如 IWR6432/AOP 完整? 是否有办法为 IWR6843/AOP 执行 SPI 数据捕获、类似于 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Ad6H1W8onxAAEnb5ySeQZQ__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST&placeholder=true?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.是的,但这只是使用低功耗 6432 天线模式的 6843。 6432 没有低功耗架构。

    2. 6843 的封装天线有一些限制。 许多公司希望针对自己的用例将自己的天线设计为最小/最大值。 然后、它们将需要一个非 AOP 6843。 但许多缺乏射频经验的公司都不想设计自己的天线、不希望外形小巧、对他们来说、我们有 AOP 型号。 这些 EVM 只是有助于评估芯片本身的参考设计。 6843AoP 的散热性能较差、由于封装更薄、因此会发烫。 此外、由于天线彼此接近而导致的天线耦合会稍差一些。

    3.是的

    4. SPI 数据采集用于直接从传感器前端获取的 ADC 缓冲区获取的未经处理、未滤波、转储的 I/Q 样本数据 这是为了从头开始开发处理算法。 用于点云、跟踪器、1D FFT、热图、分类 所有这些都可以通过 UART 完成、这是这些示例的预期协议、不需要任何额外操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    4、我正在准确地看这种可能性。 是否可以针对 IWE6843 调整 IWRL6432 的 SPI 数据采集演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、我们在 6843 上提供了 SPI 驱动程序代码和该代码的测试示例代码。  您可以参考它来发送雷达立方体而不是测试消息。

    此致、

    Pedrorm