This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:需要有关配置文件设置的帮助、以便下载到 EVM

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555664/awr2544lopevm-need-help-with-the-configuration-file-settings-to-download-to-the-evm

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题:AWR2544 中讨论的其他器件

工具/软件:

我尝试更改配置文件中的设置以下载到 2544 EVM。  我有一个由 TI 发送的配置文件、该文件加载正确、可以从“.bin"文件“文件中获取原始数据。  但是、当我更改配置文件和/或通道配置时、无法获取原始数据。

我一直在文档中搜索参数设置的详细信息、但我运气不好。  我使用的合适源是解析数据的 MATLAB 示例。  我能够将我的配置文件读取到该文件中、它将生成正确的 radarParam(MATLAB 中的结构)。

我附加了原始 TI 文件和修改后的文件。  最初、我只是尝试更改 Tx/GPS Rx 天线、带宽、起始频率。  我将在 mmWaveStudio 中使用默认参数作为参考。  我还会附上这些文件的屏幕截图。

谢谢您、

Davee2e.ti.com/.../profile_5F00_3d_5F00_3Azim_5F00_1ElevTx_5F00_DDM_5F00_LVDS_5F00_awr2544_5F00_1Xmode.cfg

e2e.ti.com/.../drp_5F00_3d_5F00_3Azim_5F00_1ElevTx_5F00_DDM_5F00_LVDS_5F00_awr2544_5F00_1Xmode.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    几个问题、

    我尝试更改配置文件中的设置以下载到 2544 EVM。  我有一个由 TI 发送的配置文件、该文件加载正确、可以从“.bin"文件“文件中获取原始数据。  但是、当我更改配置文件和/或通道配置时、我无法获取原始数据。“

    对于这个问题,这是在工作室吗?

    如果您想了解每个参数及其参数的详细信息、请参阅该路径中的 SDK 用户指南。  

    file:///C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03/docs/mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf

     下面是一个显示参数信息的示例屏幕截图

    我也不清楚您所需的用例。 是否要使用 Studio 捕获此数据? 还是在电路板处于功能模式并使用 DCA CLI 命令时?

    这些说明对于将来的调试很有用。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我正在使用 CLI 命令和 Comport 连接到设备。   

    我将查找该文档。  我会尝试将 mmWave Studio 中设置的内容与文件中放入的内容进行比较。

    我的用例是使用 DCA CLI 命令捕获数据。  现在、我要尝试更改带宽、起始频率以及发送器和接收器数量。  我的测试设置只是在消声室中简单地安装、在 3m 距离处使用 1m 正方形钢。

    我的目标是自动进行多次测量。

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果我理解正确、您可以使用原始配置收集 Rx 数据 、但一旦更改了某些配置参数(Tx/ADC 天线,带宽,起始频率)、您就无法再收集数据。

    这不是数据收集问题、这是电路板的问题。 这些更改很可能导致 SDK OOB 代码中出现错误或断言、因为它不是可接受的配置。

    因此,如果您需要这些配置更改,我建议您通过 studio 进行所有操作,以验证这些更改是否有效。 使用 studio 时、电路板处于开发模式、因此没有刷写的内容会影响配置。 您基本上提供了所有固件和配置。 如果您不熟悉连接到电路板、加载固件、配置电路板以及在 studio 上采集数据的过程、请参阅此文档。 从第 6 部分开始、它将详细说明要执行的步骤。

    mmwave_studio_user_guide.pdf

    如果 OOB SDK 工程不接受配置、则无法执行任何操作。 OOB 演示中有已编程的保护措施、可确保仅通过某些配置即可正常工作、我确实预计会更改启动频率等。这将是一个问题。 请先在 Studio 中试用。

    此致、

    Gabriel