This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:波束控制功能测试和验证。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554986/awr1843boost-beam-steering-function-test-and-verification

器件型号:AWR1843BOOST


工具/软件:

您好:

我想知道是否有办法通过 MRR 演示或自修改项目验证波束转向是否符合我们的预期。  

目前、我正在将波束控制功能从 MRR 演示迁移到基于 OOB 演示的工程中、并 检查了配置是否正确、因为配置过程显示没有错误(但从整个配置流程的角度来看,我不确定我的相移配置是否在正确的点运行)。 目前、我想知道是否有一种方法可以确定波束转向是否正常工作。 根据我的研究经验、当我们将 TX 和 RX 波束引导到特定方向时、来自同一目标的 AOA 应该相应地改变、如果我们只控制 TX 波束、我们应该能够以转向 角专注于目标。 但是、由于我们只有三根天线、因此我认为波束宽度仍然过大、无法消除位于转向角的其他目标。 那么、是否有一种快速可靠的方法来验证波束转向是否正常工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当启用波束控制时、与未启用波束控制时、可以使用角反射器以特定角度测试最大检测距离

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我看到、从最大检测距离或接收到的信号功率(即固定反射器的位置)来看、理论上会观察到多大的差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下、我会回来给您的

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SNR 增益的理论估算值为 20log10 (numTx)

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您是否有 1-TX 虚拟 MIMO 和 3-TX 波束形成 MIMO 设置的辐射模式? 我做了一些测试、我想将我的结果与您的官方结果进行比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    AWR1843BOOST EVM UG 中只有 1 个 TX

    https://www.ti.com/lit/ug/spruim4b/spruim4b.pdf

    请参阅第 2.7 节

    我现在将关闭该主题。 如有新问题、请创建新主题

    谢谢你
    Cesar