This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055-Q1:MT6813/WSH137/WSH131 替代产品

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG3001, DRV5055, TMAG5273, TMAG5170, TMAG5253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555402/drv5055-q1-mt6813-wsh137-wsh131-replacement

器件型号:DRV5055-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMAG5273TMAG5170、TMAG3001 、DRV5055、 TMAG5253

工具/软件:

您好团队

我们是否有 MT6813/WSH137/WSH131 的替代产品?

e2e.ti.com/.../MT6813_5F00_Rev.3.1.pdf

e2e.ti.com/.../WSH131.pdf

e2e.ti.com/.../WSH137.pdf

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MT6813 是基于霍尔效应的角度传感器 、具有多个输出选项。 该器件具有 12 位分辨率、可确保角度精度。  我们有多种具有数字输出的 3D 霍尔效应传感器选项。  TMAG5170 采用具有 SPI 接口的 VSSOP 8 引脚封装。  TMAG5173 和 TMAG5273 采用 SOT-23 6 引脚封装、并通过 I2C 进行通信。  TMAG3001 也是一款 I2C 器件、但采用 WCSP 封装。

    WSH131 是一款采用 SOT-23 和 TO-92 封装的霍尔效应开关。  它可在 2.4V 至 26V 的电源电压范围内运行、采样率为 15kHz。 该传感器的开关点似乎为 2mT +/- 10mT、距离工作点的释放点为+/–1mT。 我们有各种此类器件、支持至少 26V 的 Vcc。 如果不要求此最大电压、那么有更广泛的选择可供选择。

    https://www.ti.com/sensors/magnetic-sensors/hall-effect-latches-switches/products.html#1241=Omnipolar%20switch%3BUnipolar%20switch&0max=26%3B28%3B38&

    WSH137 看起来是一款采用 SOT-23 和 TO-92 封装的 1D 线性霍尔效应传感器。  我建议与 DRV5055 进行比较。  如果考虑使用另一个封装、那么还可以查看 TMAG5253。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    得到了它,感谢您的答复Slight smile

    BRS

    Brian