This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如何在 SMT 后查找有缺陷的引脚?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553452/awrl6432-how-to-find-defective-pins-after-smt

器件型号:AWRL6432


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们的团队正在 考虑如何在 PCB 上安装 SMT 后发现有缺陷的引脚。

我对此有一些疑问。

如果 PCB 上每个引脚都有测试坑、我们能否从电路板的直流测试中发现有缺陷点?

我们是否需要检查所有引脚? 或者、是否需要测量特定引脚来检测缺陷?

如果您有任何意见、请告诉我。

感谢您的帮助。

此致、

Isaac Kwak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    感谢您联系我们。 最后、我们的硬件专家将介绍这个主题。 请允许他们在几天内仔细查看并彻底回答您的问题。

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、
       您可以 参阅“毫米波生产测试概述“。 本文档包含高级指南、为在生产过程中对雷达传感器单元进行设置测试提供帮助。 您将能够通过基本的上电检查和参数检查(在应用手册中提到)来捕获有缺陷的器件。 您还可以添加用于执行直流测试、功能测试、开路/短路测试等的测试点

    在添加测试点时、请注意下面提到的点。
    1.不建议在关键射频电源和内部 LDO 电源(如 VBGAP、1.4V APLL、1.4V 合成器、1VRF、1V2RF 等)上添加测试点
    2.考虑增加 SMD 测试点,请避免增加通孔测试点。
    3.尽量缩短测试点的残桩长度,避免产生任何噪声进入设备,避免产生不必要的辐射

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vignesh 和 Sivaprasad、

    感谢你的帮助。

    与我们的团队一起审查您的材料和意见后、请让我进一步询问。

    谢谢你。

    此致、

    Isaac Kwak