This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC5072-Q1:安全手册

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554782/ldc5072-q1-safety-manual

器件型号:LDC5072-Q1


工具/软件:

是否可以获得 LDC5072 的安全手册副本? 很高兴签署 NDA。 谢谢 Alastair Walker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alastair、

    您是否有可以合作以获取安全手册的支持 TI 现场应用工程师?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们不会、但如果您能与我们联系、我们将非常感激

    谢谢、

    Alastair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alastair、

    我不确定如何让您联系合适的 TI 现场工程师。
    第一步、请尝试联系我们的 客户支持中心
    我认为他们应该能够帮助您找到合适的人。

    如果他们无法做到、请更新此主题并告知我们、我们将 继续执行后续步骤。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我已发送消息。

    Alastair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alastair。