This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:增加 IWR6843ISK 的距离分辨率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555256/iwr6843isk-increasing-range-resolution-of-iwr6843isk

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

您好、

我使用的是频率为 60GHz 至 64GHz 的 IWR6843ISK、这意味着其带宽为 4GHz、最大带宽的距离分辨率为 3.75cm。 是否可以在不增加带宽的情况下提高距离分辨率?

合成孔径雷达技术如何? 这可以帮助我提高距离分辨率或角分辨率吗?

此致、

Zahra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zahra:
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zahra、

    遗憾的是、4cm 距离分辨率往往是区分两个不同物体的上限。 这与距离/角度精度不同。 例如、在我们的高精度液位感测示例中、我们可以将距离测量值提高到毫米级。 此外、TI 毫米波雷达不是脉冲雷达、因此我不相信 SAR 是可能的。

    此致、

    Pedrorm