This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:SPI 与 DCA1000EVM:ADC 数据记录限制和帧大小限制

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552840/iwrl6432boost-spi-vs-dca1000evm-adc-data-logging-limitations-and-frame-size-constraints

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

您好:

我与 xWRL6432 雷达合作、并评估不同的 ADC 数据记录方法。 我想澄清这些问题

我参考了原理图并了解通过 SPI 接口和 DCA1000evm 进行 ADC 记录的数据是相同的。 我的理解在通过 SPI 和 DCA1000EVM 进行记录时、原始 ADC 数据输出是相同的、这是正确的吗?

我已经了解到、SPI 日志记录的每帧数据大小限制为 96KB。 出现此大小限制的原因是什么?

DCA1000EVM 日志记录对于此电路板是否具有任何类似的数据大小或吞吐量限制?

在评估这些方法时是否需要考虑任何其他差异或限制。

谢谢。

此致、

Shambhavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shambhavi。

    [报价 userid=“653155" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552840/iwrl6432boost-spi-vs-dca1000evm-adc-data-logging-limitations-and-frame-size-constraints

    我已经了解到、SPI 日志记录的每帧数据大小限制为 96KB。 出现此大小限制的原因是什么?

    DCA1000EVM 日志记录对于此电路板是否具有任何类似的数据大小或吞吐量限制?

    [/报价]

    SPI 日志记录的每帧数据大小限制为 96KB、可避免在通过 SPI 传输时发生任何数据丢失。  但是、DCA1000 没有此限制、因为数据是通过以太网传输的。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Santosh 澄清了这一点。

    本质上、通过 DCA1000EVM 和 SPI 接口发送的数据对于 xWRL6432 电路板是相同的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    原始数据将与正确相同。 它是从传感器前端捕获的来自 ADC 的 I/Q 数据 DCA1000 和 SPI 接口只是捕获这些数据的方法。 由于毫米波数据在微秒域中高速发送、因此传输带宽往往面临挑战。

    此致、

    Pedrorm