This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:由于运行时错误、无法执行 mmWave_demo 应用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554555/awrl6844evm-unable-to-execute-mmwave_demo-app-due-to-runtime-errors

器件型号:AWRL6844EVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

使用 SDK 版本 —  MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01 CCS 版本:20.2.0.12__1.8.0

当尝试导入运行的 mmwave_demo 应用程序时、在 CIO 控制台中看到以下运行时错误:

我们能够成功验证驱动程序和 UART 回显等示例。 但是、某些调试器路径或设置似乎未正确配置。 您能否帮助我们确定根本原因并提供此问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    感谢您与我们联系。 是否尝试在调试模式下运行? 如果是、您是否碰巧首先使用空的应用映像刷写 EVM?  

    此外、您能否评论一下您采取了哪些步骤来实现这一点?

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的 Vignesh:

    很抱歉耽误你的时间。

    < 您是否正在尝试在调试模式下运行它? >

      -是的  


     -之前没有,在看到你的建议后,我闪空应用程序通过 uniflash。

     

    重新填充后 mmWave_demo 应用时、我观察到以下情况:

    1. 调试构建: 执行始终在UART_isRxRdy() UART 超时例程内暂停。
    2. 发布版本: 模块验证因错误而失败(有关详细信息,请参阅随附的构建/验证日志)。

    请告知潜在原因或建议的后续步骤。 如果有用、我可以提供其他布线。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:  

    因此、一旦您开始调试并让它在没有任何断点的情况下运行、就必须通过 UART 发送配置文件。 这就是它卡在  UART_isRxRdy 中的原因。 建议您打开 Tera Term(或 PuTTY)并连接到器件、然后发送配置文件。 完成此操作后、您将能够看到器件完成演示的各个动作。

    您可以找到配置文件[SDK Install]\mmwave_l_sdk_06_00_05_01\examples\mmw_demo\mmwave_demo\profiles\*。cfg

    此致、

    Vignesh K.